配置配方
创建使用 Ingredient01、Ingredient02 和 Ingredient03 变量的配方模式。
- 在工具栏中,选择。打开配置板页面
- 在中间的窗格中,选择配置配方。
- 选择新建配方。
- 在目标节点和以下项之间创建动态链接:
- 如果您已创建变量,则为。
- 如果您已导入 Logix 控制器变量,则为。
- 选择下一步,然后选择下一步。
- 选择新建数据库。
- 在名称中,输入RecipeDB并选择下一步。
- 选择下一步,然后选择下一步。
- 选择Ingredient01、Ingredient02和Ingredient03,然后选择下一步。选定变量
- 选择退出。
配方模式1
将显示项目视图
中的配方
下面。提供反馈