报警

报警是指示过程或机器在运行时的状态的事件。报警指示需要注意或干预的事情,例如变量达到临界值。例如,温度变量可能与正常设置值不同并激活报警。
报警状态包括:
  • 活动。当前处于活动状态的报警。
  • 已确认。已应答的报警。
  • 已证实。已解决的报警。
  • 已禁用。处于不活动状态的报警。
使用报警类型、小组件和对象创建报警。
小贴士: 当控制器具有非 OPC UA 服务器时,要监测系统,必须导入控制器变量并在报警对象中引用控制器变量。如果应用程序公开 OPC UA 服务器,
FactoryTalk Optix Studio
可能会通过
应用程序
对象自动与 OPC UA 服务器通讯。应用程序会自动读取由 OPC UA 服务器公开的报警事件,以显示事件状态和报警信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈