创建报警
创建报警可指定在运行时用来生成报警的值。
- 在项目视图中,右键单击报警,选择新建,然后选择报警类型。报警出现在报警中。
- 在选择了报警时,在属性中的输入变量中,输入或链接到要监测的变量。
- 根据报警类型设置正常值状态或限值。未输入正常值或限值时,属性值显示Not set。
- 在消息中,输入发生报警事件时要显示的消息。对于“独占”和“非独占”报警类型,还可以为每个报警状态设置单独的消息。
- 在严重性中,输入介于1和1000之间的报警优先级。
- 在已启用中,选择真。默认值为“已启用”。
将创建并启用报警。
提供反馈