Micro 控制器驱动程序

使用 Micro 控制器驱动程序时,请遵守以下准则。

支持的控制器

Micro 控制器驱动程序支持
Micro800
控制器和
MicroLogix
1400 控制器。

控制器标签导入

使用 Micro 控制器驱动程序,可以在联机模式下从
Micro800
导入标签。

数据类型

Micro 控制器驱动程序支持以下数据类型:
基本数据类型
数据类型
FactoryTalk Optix
数据类型
BOOL
Boolean
SINT
SByte
DINT
Int32
REAL
Float
STRING
String
LREAL
Double
INT
Int16
LINT
Int64
USINT
Byte
BYTE
UINT
UInt16
WORD
UDINT
UInt32
DATE
TIME
DWORD
ULINT
UInt64
LWORD
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈