通信驱动程序概述
某些通信驱动程序可能具有特定的特征。
重要提示:
对于 TwinCAT 驱动程序,FactoryTalk Optix 无法导入 ITCommObjectServer 类型的标签,因为 ITCommObjectServer 类型不会导出到 TwinCat tpy 文件中。
通信驱动程序 | 联机导入标签 | 脱机导入标签 |
---|---|---|
MELSEC Q 驱动程序 | ![]() | |
CODESYS 驱动程序 | ![]() | ![]() |
TwinCAT 驱动程序 | ![]() | ![]() |
串行端口 | ||
提供反馈
通信驱动程序 | 联机导入标签 | 脱机导入标签 |
---|---|---|
MELSEC Q 驱动程序 | ![]() | |
CODESYS 驱动程序 | ![]() | ![]() |
TwinCAT 驱动程序 | ![]() | ![]() |
串行端口 | ||