OMRON EtherNet/IP 驱动程序

使用 OMRON EtherNet/IP 驱动程序时,请遵守以下准则。

支持的控制器

该驱动程序可以支持以下控制器系列:
  • OMRON® NJ 系列
  • OMRON® NX 系列
  • OMRON® NU 系列
重要提示: 驱动程序已使用 NJ301-1100 固件版本 1.09 和 NJ101-9000 固件版本 1.50 进行测试。

控制器标签导入

只能在脱机模式下从
TXT
文件导入标签。
重要提示:
在导入标签之前:
  1. 在 Sysmac® Studio 中,将
    网络发布
    设置为
    仅发布
  2. 在 Sysmac® Studio 中,将标签导出到
    TXT
    文件。
有关更多信息,请参阅产品文档。

数据类型

该驱动程序支持以下数据类型:
控制器数据类型
FactoryTalk Optix
数据类型
长度
注释
BOOL
BOOL
1 位
BYTE
BYTE
1 个字节
WORD
UINT16
2 个字节
DWORD
UINT32
4 个字节
LWORD
UINT64
8 个字节
SINT
SBYTE
1 个字节
INT
INT16
2 个字节
DINT
INT32
2 个字节
USINT
BYTE
1 个字节
UINT
UINT16
2 个字节
UDINT
UINT32
4 个字节
LINT
INT64
4 个字节
ULINT
UINT64
8 个字节
REAL
FLOAT
4 个字节
LREAL
DOUBLE
8 个字节
TIME
DURATION
4 个字节
DATE
DATE TIME
2 个字节
可以对
日期和时间
对象使用这些数据类型,这些对象可用于设置和查看日期和时间数据。
TIME_OF_DAY(TOD)
UTC TIME
4 个字节
DATE_AND_TIME(DT)
DATE TIME
8 个字节
STRING(256)
STRING-MAX256
256 个字节
ARRAY
Type[Length]
ARRAY 2 Dimensionale
Type[Rows, Columns]
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈