搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
配置转换事件
当变量值或对象属性值满足特定条件时会触发相应的方法。
在
项目视图
中,选择对象或变量。
在
属性
中,右键单击一个变量或属性,然后选择
新建
转换事件
。
小贴士:
如果需要,选择
添加变量。
在
事件
的
转换
中,选择:
等于
不等于
大于
大于或等于
少于
小于或等于
设置
值
属性。
小贴士:
可以输入阈值或添加指向阈值的动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
选择
VariableTransitioned
旁边的
。
选择方法:
对于全局方法,展开
命令
。
对于局部方法,展开用于公开方法的节点(例如,
数据网格
节点公开
刷新
方法),或展开与特定 NetLogic 相关的节点。
(可选)如果该方法需要参数,请展开此方法并设置参数。
(可选)通过重复
5
至
7
选择更多方法。
事件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。