搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
自定义方法
使用自定义 NetLogic 开发运行时功能。
有关更多信息,请参见
NetLogic
。
自定义方法范围
根据父节点,NetLogic 中定义的自定义方法可以是局部方法,也可以是全局方法。
父节点
项目范围
图形对象节点和子节点
局部
除图形对象节点或子节点之外的所有其他节点
全局
方法的类型
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。