方法的类型

有两种类型的方法 - 局部方法和全局方法。

局部方法

局部方法在单个项目中使用,且由对象类型及其实例定义。
全部确认
是报警的局部方法示例。用于定义方法的对象包括:
  • 报警
  • 记录
  • 数据库
  • 一些图形对象

全局方法

无论项目节点是什么,均可使用全局方法。全局方法适用于:
  • 变量
  • 内核
  • 报警
  • UI
  • 配方
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈