变量的全局方法
使用变量命令可在运行时修改变量值。
增量值
按设置的值增加变量值。
参数 | 说明 |
---|---|
VariableToModify | 要增加其值的变量 |
Delta | 变量的增量 |
ArrayIndex | (仅适用于数组)要修改的单元 |
设置位值
设置变量特定位的值。
参数 | 说明 |
---|---|
VariableToModify | 要修改的值 |
Value | 要设置的值 |
ArrayIndex | (仅适用于数组)要修改的单元 |
BitIndex | 要修改的特定位 |
设置变量值
指定变量的值。
参数 | 说明 |
---|---|
VariableToModify | 要修改的值 |
Value | 要设置的值 |
ArrayIndex | (仅适用于数组)要修改的单元 |
切换
反转布尔变量的值。
参数 | 说明 |
---|---|
VariableToModify | 要反转其值的变量 |
ArrayIndex | (仅适用于数组)要修改的单元 |
切换位
反转变量特定位的值。
参数 | 说明 |
---|---|
VariableToModify | 要反转其值的变量 |
ArrayIndex | (仅适用于数组)要修改的单元 |
BitIndex | 要修改的特定位 |
提供反馈