编辑图形对象属性

更改对象的属性,以更改对象的名称、唯一属性、外观和运行时行为。
  1. 项目视图
    或编辑器中,选择要编辑的对象。
  2. 属性
    中,编辑属性值。
    小贴士: 所显示的对象属性取决于所选对象。请参见通用属性
(可选)在
事件
中,添加发生事件时的运行方法。请参见为现有事件添加方法
小贴士: 仪表对象包含
仪表
类别。如果仪表的
最小值
最大值
属性持续快速变化,则运行时应用程序的性能会受到影响,因为每次更改时都必须重新绘制仪表。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈