配置画面引擎

向项目中添加本地画面引擎或 Web 画面引擎。
小贴士: 每个项目可包含一个本地画面引擎和一个 Web 画面引擎。如果项目在嵌入式边缘计算模块 (1756-CMEE1Y1) 上运行,请添加 Web 画面引擎并删除本地画面引擎。
  1. 项目视图
    中,右键单击窗口对象。
  2. 选择以下选项之一:
    • 要创建本地画面引擎,请选择
      新建
      本地画面引擎
    • 要创建 Web 画面引擎,请选择
      新建
      Web 画面引擎
    • 要删除画面引擎,请右键单击画面引擎,然后选择
      删除
  3. (可选)在
    属性
    中,编辑画面引擎选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈