搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
开发确认对话框
创建在选择某个按钮后显示的确认对话框。此项目涉及到创建自定义的方法调用。
应用程序示例 - 保存对话框
应用程序示例 - 应用值对话框
提醒事项:
下载示例项目:
DialogConfirmation.zip
先决条件
创建项目
。
开发项目
创建面板
。
创建对话框的上下文对象
。
创建确认对话框小组件
。
配置 SavePanel (type)
。
配置 ValuePanel (type)
。
排列界面元素。
保存该项目。
应用程序设计示例 - 确认对话框
应用程序设计示例 - 保存面板
应用程序设计示例 - 值面板
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加客户端设备
。
图形对象教程
创建面板
创建对话框的上下文对象
创建确认对话框小组件
配置 SavePanel (type)
配置 ValuePanel (type)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。