向用户组显示对象

向用户组显示对象

使图形对象仅可供特定用户访问。
先决条件
添加您希望仅向特定用户组显示的图形对象。请参见从类型创建图形对象
例如,创建只有管理员组的成员可以看到的
AdminPane
对象。
  1. 向用户组显示对象
  2. 项目视图
    窗格中,选择图形对象。
    例如,选择
    AdminPane
  3. 属性
    窗格中,在
    可见
    属性和
    别名
    {会话}
    会话
    TargetGroup
    之间创建动态链接。
    TargetGroup
    您希望向其显示图形元素的用户组。例如,
    管理员
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
图形对象的
可见性
属性为布尔值。如果在运行时当前用户属于所选组,则该属性在运行时的值将设置为
,该对象在 UI 中可见。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈