搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
开发特定于用户的界面
提供个性化用户体验,使某些界面区域只能供特定用户组访问。
应用程序示例
只有已登录的管理员才能看到
管理员窗格
。
提醒事项:
下载示例项目:
UserSpecificInterface.zip
先决条件
创建项目
。
按以下方式配置用户和组:
用户名
密码
组
Admin1
admin
Admins
User1
user
Users
请参见
用户、组和角色
。
开发项目
创建更改用户表单
。
创建用户名标签
。
向用户组显示对象
。
排列界面元素。
保存该项目。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加客户端设备
。
图形对象教程
创建更改用户表单
创建用户名标签
向用户组显示对象
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。