创建电机对象
创建示例电机对象数据以填充数据网格。
- 在项目视图中,右键单击模型,然后选择 。
- 将光标悬停在对象上,选择并输入Motor。
- 添加和配置变量:
- 在属性的顶部,通过依次选择和变量添加三个变量。
- 对这些变量进行重命名,方法是将光标悬停在每个变量上,选择并输入以下内容:
- Speed
- Acceleration
- ManufactureDate
- 选择ManufactureDate旁边的Int32,然后选择DateTime。小贴士: 如果未看到所需选项,请选中显示全部复选框。
- 将模型对象转换为对象类型:
- 在类型视图中,双击模型。
- 在项目视图中,将Motor拖到类型视图中。
- 创建和组织电机对象实例:
- 在项目视图中,右键单击模型,然后选择 。
- 将光标悬停在文件夹上,选择并输入MotorObjects。
- 在项目视图中,将Motor拖到MotorObjects文件夹中。
- 将光标悬停在Motor上,选择并输入FaultyMotor。
- 通过在项目视图中将MotorType从类型视图拖到MotorObjects文件夹中,创建九个电机对象实例。
- 对于每个电机对象实例,设置Acceleration、ManufactureDate和Speed变量值。小贴士: 可以采用正确的格式输入任何数据。这些数据将用于填充数据网格。
提供反馈