开发可筛选的数据网格

开发两个网格,一个用于显示电机参数,另一个用于显示电机制造详细信息。
应用程序示例
提醒事项:
下载示例项目:
FilterableDataGrids.zip
先决条件
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加客户端设备
小贴士: 有关如何通过查询来筛选电机参数的示例,请参见数字数据查询示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈