配置推送代理

模板库
添加“推送代理 NetLogic”,并配置推送代理的参数。
先决条件
  1. 安装
    MQTTNet
    NewtonSoft.Json
    软件包。请参见NuGet 软件包
    小贴士: 可以在
    模板库
    中的推送代理说明中检查所需的库版本。
  1. 配置推送代理
  2. 从主工具栏中,选择
    模板库
  3. 模板库
    中,搜索
    Push Agent
  4. 组件
    下面,将
    推送代理
    拖到
    项目视图
    中的 NetLogic 上。
  5. 选择
    关闭
  6. 项目视图
    中,选择
    推送代理
  7. 属性
    中,编辑“推送代理”属性。
    有关更多信息,请参见推送代理属性
  8. 项目视图
    中,双击
    推送代理
    将在一个单独的选项卡中打开外部编辑器。
  9. 生成项目。
  • 生成 CA 和客户端证书。请参见创建证书
    重要提示: 使用 .NET 支持的最新 OpenSSL 库和加密算法生成 PFX 证书。如果使用 RC2 算法生成 PFX 证书,则在终端上将无法对 Rcot IoT Hub 进行基于证书的身份验证。
  • 将推送代理 NetLogic 实施到应用程序界面中。请参见推送代理界面
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈