创建证书
要进行安全的通讯,OPC UA 应用程序必须具有相应的公共证书和相应的私钥。
- 在标题栏中,选择后面的下拉箭头,然后选择FactoryTalk Optix Studio 选项创建证书。
- 在主题下面,填写:
- 通用名称。URL 的名称。
- 组织。组织的名称。
- 组织单位。组织中要为其创建证书的部门。
- 地点。组织所在的城市。
- 州/省/市/自治区。组织所在的州/省/市/自治区的名称。
- 国家/地区。组织所在的国家/地区。
- 在OPC UA 信息下面,填写:
- 应用程序 URI。全局唯一的应用程序 URI。
- 域名。在其上运行应用程序的设备的主机名。重要提示: DNS 名称只有在全为小写时才能被识别。
- IP 地址。将在其上运行应用程序的 IP 地址。
- 在证书设置下面,填写:
- RSA 密钥强度。RSA 密钥的大小(以位为单位)。重要提示:RSA 密钥强度和签名算法值与您在 OPC UA 服务器和 OPC UA 客户端对象中设置的 OPC UA 安全策略兼容。RSA 密钥强度和签名算法值越大,用来对服务器和客户端之间的消息进行加密和解密的资源就越多。
- 签名算法。用于创建证书的算法。
- 到期日期。SSL 到期日期。
- 在名称中,输入证书的名称。
- 在位置中,输入或浏览到要用于存储证书的位置。
- 选择创建。
Rockwell Automation
建议将证书备份到项目外部的个人文件夹中。提供反馈