OPC UA 证书和密钥
要进行安全的通讯,OPC UA 应用程序必须具有相应的公共证书和相应的私钥。
可以对具有 OPC UA 服务器对象的项目和具有 OPC UA 客户端对象的项目使用相同的认证机制。请参见OPC UA 通信安全。
可以在设计时或运行时设置其他 OPC UA 应用程序的受信任证书。在设计时为以下项设置证书:
- 可用的证书
- 在运行时不可用的功能
重要提示:
在设计时,当已知应用程序的证书发生变化时:
- 重复进行配置。
- 重新发布FTOptixApplication。
提供反馈