OPC UA
FactoryTalk Optix Studio
符合 OPC UA (OPC Unified Architecture) 标准,能够与任何 OPC UA 客户端或服务器通讯。
小贴士:
配置了
FactoryTalk Optix 应用程序
的设备可作为 OPC UA 客户端或服务器运行。可以使用以下组件开发应用程序逻辑:
管理证书和密钥。请参见OPC UA 证书和密钥。
使用预定义的配套规范,或导入和导出配套规范。请参见OPC UA 配套规范。
完成本教程,以查看示例应用程序。请参见OPC UA 教程。
提供反馈