库
库中包含可添加到项目的对象定义。
库类型
类型 | 说明 |
---|---|
模板库 | 无法编辑或移除的默认对象库。为以下对象提供了模板库:
|
自定义库 | 由用户创建的库,其中包含一组对象,这些对象可从模板库创建或针对特定自动化场景进行自定义。 |
小贴士:
要快速查找模板,请选择
组件
下的任意条目,然后开始键入。库的存储库
可以将库存储在本地,也可以将库存储在远程 Git 存储库中。
FactoryTalk Optix
项目中提供了库。库保存在 文件夹中。
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries库更新
库和库对象与最初配置它们时使用的
FactoryTalk Optix
软件版本绑定。当您安装更新版本的 FactoryTalk Optix
时,该软件会更新内置的模板库,使这些库与新软件兼容。如果项目中包含的自定义库使用的组件在更新版本的
FactoryTalk Optix
中发生了更改,则必须手动更新自定义库。提供反馈