推送库
将远程库推送到远程 Git 存储库,以便将更改提供给远程库的其他用户。
警告:
如果您使用的是自定义
FactoryTalk Optix Studio
或 FactoryTalk Optix Studio
测试版,将库更新推送到远程存储库会导致其他不使用同一 FactoryTalk Optix Studio
版本通道的用户无法拉取库。- 推送库
- 从主工具栏中,选择。模板库
- 选择推送。将出现推送远程库,表示具有较旧版本的FactoryTalk Optix用户在更新其FactoryTalk Optix版本之前,将无法使用您要推送的库。
- 选择推送。
- 在推送到远程中,填写:
- 标识。选择您的标识。这可以是您的GitLab®或GitHub®标识。
- 所有者/组。选择存储库的所有者或组。这可以是您的标识或您所属的组。
- 专用。选择此选项可创建只有选定所有者或组可与项目关联的专用存储库。
- 公共。选择此选项可创建其他所有者和组可与项目关联的公共存储库。
- URL。根据所选设置显示存储库的 URL。
- 选择推送到远程。小贴士: 可以在FactoryTalk Optix Studio 选项中管理远程存储库 URL 和用户凭据。有关更多信息,请参见配置版本控制。
该库将推送到远程存储库。
提供反馈