搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
开发用于导入翻译内容的解决方案
使用 OPC UA 通信从另一个项目导入翻译内容。
应用程序示例 - 客户端,登录表单
应用程序示例 - 客户端,意大利用户登录
应用程序示例 - 客户端,美国用户登录
提醒事项:
下载示例项目:
ImportTranslations.zip
先决条件
创建服务器项目。请参见
创建项目
。
创建客户端项目。请参见
创建项目
。
小贴士:
客户端项目从服务器项目导入数据。
开发服务器项目
添加用户(服务器)
。
创建登录表单
。
创建面板
。
编辑本地化字典
。
创建 OPC UA 服务器
。
排列界面元素。
保存该项目。
开发客户端项目
添加用户(客户端)
。
添加登录表单 (type)
。
创建客户端面板加载器
。
创建用于获取面板的 NetLogic
。
创建 OPC UA 客户端
。
排列界面元素。
保存该项目。
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行服务器和客户端项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加客户端设备
。
OPC UA 教程
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。