添加 OPC UA 服务器

要配置 OPC UA 服务器,请向项目中添加 OPC UA 服务器对象并编辑该服务器的属性。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    OPC-UA
    ,然后选择
    新建
    OPC UA 服务器
  2. 属性
    中,配置 OPC UA 服务器。
    • 端点 URL
      。OPC UA 服务器上端点的通信协议和网络地址。
    • 最大连接数
      。可以连接到 OPC UA 服务器的 OPC UA 客户端的最大数量。
    • 在 NodeIds 中使用节点路径
      。发布节点和 ID,并按如下格式显示节点路径:
      ns=
      <namespace>
      ;s=
      Path.To.Node
      。例如,
      ns=7;s=NewHMIProject1.Model.AnalogVariable1
    • 采样间隔
      。OPC UA 服务器连续读取字段变量之间的间隔。
    • 最大数组长度
      。数组中的最大元素数。
    • 最低消息安全模式
      • 。这些消息可能未签名或未加密。
      • 签名
        。必须对消息进行签名或者签名并加密。
      • 签名和加密
        。必须对消息进行签名并加密。
    • 最低安全策略
      • 。OPC UA 服务器不需要任何特定的安全策略。
      • Basic256Sha256
        。OPC UA 服务器需要此安全策略或安全性更高的策略。
      • Aes128_Sha256_RsaOaep
        。OPC UA 服务器需要此安全策略或安全性更高的策略。
      • Aes256_Sha256_RsaPss
        。OPC UA 服务器需要此安全策略。
    • 服务器证书文件
      。OPC UA 服务器的公共
      DER
      证书文件 (X509v3)。
      小贴士:
      服务器证书文件必须位于
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
      文件夹中。
      如果指定了服务器证书文件,则还必须指定私钥。如果未指定服务器证书文件,则会在运行时在
      FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
      文件夹中自动生成服务器证书文件。
    • 服务器私钥文件
      。OPC UA 服务器的
      PEM
      私钥文件使用 ASCII Base64 进行编码。
      小贴士:
      服务器私钥文件必须位于
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
      文件夹中。
      如果指定了服务器私钥文件,则还必须指定证书。如果未指定服务器私钥文件,则会在运行时在
      FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
      文件夹中自动生成服务器私钥文件。
    • 产品 URI
      。用于全局标识软件的 URI。
    • 产品名称
      。软件的名称。
    • 制造商名称
      。软件制造商的名称。
  3. 属性
    中,选择
    要发布的节点
    旁边的
    Add
    要发布的节点的配置将出现在
    要发布的节点
    下面。
    重要提示: 发布节点时始终会发布子节点。
  4. 配置
    #
    中:
    • 添加节点。选择
      节点
      旁边的
      Add
      ,然后通过编辑节点属性来配置节点。必要时重复上述操作。
    • 用户
      旁边添加用户,选择
      Add
      并配置该用户。必要时重复上述操作。
      重要提示: 如果您公开特定节点(而非整个项目),则必须至少指定一个用户。用户可以是默认的匿名用户。
    • 要向 OPC UA 客户端公开业务逻辑节点,请将
      PublishDynamicConfigurationNodes
      设置为
      业务逻辑节点包括:动态链接或链接的变量、转换器和事件处理程序或与事件关联的方法。
  5. 如有必要,请重复 34
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈