为 OPC UA 服务器配置防火墙

如果应用程序有一个 OPC UA 服务器正在 Windows® 中运行,请打开在 OPC UA 服务器的
端点 URL 服务器
属性中指定的端口。
先决条件
  • 为 OPC UA 服务器配置防火墙
  • 运行具有 OPC UA 服务器对象的项目时,如果出现提示,则接受要配置防火墙规则的请求。
这会创建
运行时
防火墙规则。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈