搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
配置空闲超时
当
FactoryTalk Optix
中缺少用户活动时,可以配置超时。超时可触发任何自定义事件。
要配置超时,应用程序必须具有交互式图形对象。运行时,非活动状态包括缺少光标移动、键盘操作和用户交互。
您可以为特定页面或整个会话配置空闲超时。
会话和区域设置
为页面配置空闲超时
为会话配置空闲超时
配置屏幕保护程序或自动注销
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。