搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
会话和区域设置
会话是一个运行时上下文,在该上下文中,用户可根据自己的权限执行读取和/或写入操作。
会话将显示信息,例如用户所属的组及其区域设置。该信息可用于创建动态界面,基于用户的权限、设置或用户的自定义属性。
创建项目
会话
区域设置
示例交互式会话和画面引擎
会话节点
用户区域设置配置
配置空闲超时
计量系统
时区
会话和区域设置教程
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。