搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
示例交互式会话和画面引擎
在本示例中,
用户1
、
用户2
和
用户3
的交互式会话中的起始页是在画面引擎中设置的起始页的实例。
每个起始页都包含同一
A
、
B
和
C
对象的多个实例。会根据每个用户的动态逻辑显示或隐藏对象,并根据用户区域设置对文本进行翻译。
会话和区域设置
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。