创建用于关闭主机系统的按钮
添加用于关闭在其上运行
FactoryTalk Optix 应用程序
的主机操作系统的按钮。
重要提示:
按下
关闭系统
将立即关闭运行
。FactoryTalk Optix 应用程序
的主机操作系统- 在项目视图窗格中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在按钮上,选择并输入ShutDownSystemButton。
- 在属性中,将文本设置为SHUT DOWN HOST SYSTEM。
- 在事件中,选择MouseClick 事件旁边的,然后选择 。
提供反馈