搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
开发用于关闭和关机的按钮
创建用于关闭
FactoryTalk Optix 应用程序
和关闭主机系统的按钮。
重要提示:
按下
关闭系统
将
立即关闭运行
FactoryTalk Optix 应用程序
的主机操作系统
。
应用程序示例
小贴士:
下载示例项目:
CloseApplicationShutDownSystem.zip
先决条件
创建项目
。
开发项目
创建用于关闭应用程序的按钮
。
开发用于关闭主机系统的 NetLogic
。
创建用于关闭主机系统的按钮
。
排列界面元素。
保存该项目。
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加客户端设备
。
会话和区域设置教程
创建用于关闭应用程序的按钮
开发用于关闭主机系统的 NetLogic
创建用于关闭主机系统的按钮
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。