开发用于切换区域设置的界面

创建本地化标签和两个用于更改界面语言的按钮。
应用程序示例 - 英语区域设置
应用程序示例 - 波兰区域设置
提醒事项:
下载示例项目:
SwitchLocales.zip
先决条件
  1. 开发项目
  2. 排列界面元素。
  3. 保存该项目。
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加客户端设备
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈