为现有的项目添加版本控制

将版本控制添加到没有活动版本控制的现有项目,或者添加到使用受支持的版本控制提供商的远程存储库。没有版本控制的项目不会显示用于提交、推送或拉取更改或者对历史记录进行版本控制的图标。可以使用版本控制提供商提供的工具在外部对项目进行版本控制。
先决条件
  1. 为现有的项目添加版本控制
  2. 在项目处于打开状态时,在主工具栏中选择
    保存
    后面的下拉箭头,然后选择
    另存为
  3. 项目另存为
    中,输入:
    • 名称
      。项目的名称。使用与远程存储库相同的名称。
    • 位置
      。要包含该项目的文件夹。
    • 使用版本控制
      。选择该选项会为项目添加版本控制。
      小贴士:
      如果项目已具有版本控制而且已经选择了
      使用版本控制
      FactoryTalk Optix
      将为项目新建不包含先前提交历史记录的本地存储。
  4. 选择
    确定
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈