搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
用户身份验证
要以
FactoryTalk Optix
用户身份对自己进行身份验证,需要使用版本控制提供商标识。如果没有版本控制提供商标识,就无法将共享项目中已保存和已提交的更改推送到远程存储库。通过
FactoryTalk Optix 选项
添加您的版本控制提供商标识,或者在尝试将更改推送到远程存储库时对自己进行身份验证。
要管理用户身份验证:
添加用户身份验证
移除用户身份验证
版本控制
添加用户身份验证
移除用户身份验证
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。