添加用户身份验证

向版本控制解决方案验证您的
FactoryTalk Optix
用户标识。必须添加用户身份验证功能,将已保存和已提交的更改推送到远程存储库。
先决条件
如果要添加本地标识:
  • 获取版本控制服务器的 URL。
  • 生成许可权限最大的个人访问令牌。
  1. 添加用户身份验证
  2. 选择
    FactoryTalk Optix Studio 选项
  3. 选择
    版本控制
  4. 选择:
    • 本地提供商。输入服务器 URL 和个人访问令牌,然后选择
      添加标识
    • 云提供商。选择
      添加标识
      并按照 Web 浏览器中的说明进行操作。
您的版本控制提供商标识将出现在
提供商标识登录
下面。您现在可以将共享项目中已保存和已提交的任何更改推送到远程存储库。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈