导出 FactoryTalk Optix 应用程序
导出
FactoryTalk Optix 应用程序
,以将该应用程序部署到无法通过网络访问的客户端设备。- 选择旁边的箭头以打开下拉菜单,然后选择 。保存
- 在该对话框中,填写:
- 平台。选择客户端设备的操作系统。
- 位置。键入要将FactoryTalk Optix 应用程序保存到的位置的路径。或者,选择文件夹图标以浏览到该文件夹。小贴士: 一个文件夹只能包含一个FactoryTalk Optix 应用程序。每个FactoryTalk Optix 应用程序必须使用一个单独的文件夹。
- (可选)填写密码以使用密码保护所导出的应用程序(如果可用)。导出的应用程序会加密。将应用程序导入到客户端设备时,系统将提示您输入密码。
- 选择导出。
在导出
FactoryTalk Optix 应用程序
时会显示一个进度窗口。导出完成后,将出现一个对话框,通知您 FactoryTalk Optix 应用程序
已成功导出到指定位置。提供反馈