导入 FactoryTalk Optix 应用程序
要部署所导出的
FactoryTalk Optix 应用程序
,请将该文件移到客户端设备,然后运行该文件。- 导入FactoryTalk Optix 应用程序
- 将导出的文件移到客户端设备。例如,将包含所导出应用程序的 USB 驱动器连接到客户端设备。
- 在客户端系统中运行FactoryTalk Optix 应用程序:
- 在Windows®客户端设备上,双击FTOptixRuntime.exe。
- 在 Linux 客户端设备中,从终端导航到FTOptixRuntime文件所在的文件夹并输入./FTOptixRuntime。
- 在OptixPanel上,访问 Web 界面,然后在从 USB 加载应用程序下选择导入。
提供反馈