InformationModel.AddTranslation(localizedText, localizationDictionary)
在项目
LocalizationDictionary
中添加新键,其名称与第一个参数的 TextId
属性的值相对应。LocaleId
和 Text
属性,则还会添加已翻译的字符串。第二个参数是可选的,它指示要将该键添加到的 LocalizationDictionary
。
重要提示:
如果项目包含多个
LocalizationDictionary
,则必须指定第二个参数。void AddTranslation(LocalizedTextlocalizedText, IUAVariablelocalizationDictionary);
参数
- localizedText(LocalizedText)
- 通过属性标识键以及要添加的任何已翻译字符串的 C# 对象。
- localizationDictionary(IUAVariable)
- 表示LocalizationDictionary的 C# 对象。
示例
以下示例所示的 API 可为
en-US
区域设置添加 NewKey
键和 New translation
字符串。var myLocalizedText = new LocalizedText("NewKey", "New translation", "en-US"); InformationModel.AddTranslation(myLocalizedText);
提供反馈