管理翻译
使用 C# API 在
LocalizationDictionary
对象内部读取或写入已翻译的字符串。这些 API 由
InformationModel
静态类提供。LocalizedText 类
LocalizedText
类每个 API 的参数中都有
LocalizedText
C# 类实例,用于标识在 LocalizationDictionary
中翻译的键/行或特定字符串。它包含以下属性:- NamespaceIndex(int)
- LocalizationDictionary所属项目的命名空间标识符。小贴士: 如果LocalizationDictionary位于同一 NetLogic 项目中,则无需在LocalizedText的构造中指定NamespaceIndex。
- TextId(string)
- 可以与字符串翻译相关联的键。
- LocaleId(string)
- 区域设置 ID。例如:en-US。
- Text(string)
- 翻译后的字符串。
提供反馈