报警类型
不同报警类型在不同情况下变为活动状态。
报警类型和激活时间包括:
报警类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
| 当所监控变量的布尔值不是正常值时激活。 | 监测变量,了解防火墙的打开或关闭状态。如果未满足正常关闭条件,则发生报警事件。 |
| 当所监控变量的值达到一个或多个限值时激活。 | 监测温度。如果下限为 10°C,上限为 100°C,则当温度达到任一限值时发生报警事件。 |
| 当所监控变量值的偏移量等于或大于设定变量时激活。 | 对必须保持恒定的温度进行监测。如果设置点的值设置为 50°C,温度下降限值为 -3,温度上升限值为 +3,则当温度达到 47°C 或 53°C 时发生报警事件。 |
| 当所监控变量值的变化速率达到一个或多个设定限值时激活。 | 对表示传送带速度的变量的值进行监测。变量将每 5 秒轮询一次,且变化限值设置为 10。如果测量显示传送带速度与前一个样本值相比的变化率大于或等于 10,则会发生报警事件。 |
| 当连续达到所关注的多个限值时,指示所有相应的水平,最多四个水平。级别包括低-低、低、高和高-高。 | 如果从正常值开始的温度达到高-高水平,则报警事件将同时发出高-高和高水平信号。 |
| 当连续达到所关注的多个限值时,仅发出所达到的水平(最多四个)中的最后一个水平。 | 如果从正常值开始的温度达到高-高水平,则报警事件仅发出高-高水平。 |
提供反馈