报警事件
每个报警类型在
属性
窗格中都有一个特定的事件。对于每个报警事件,有三种默认方法:
- 确认。对报警进行确认。
- 添加注释。为报警网格中的报警添加注释。
- 证实。解决报警引发原因。
小贴士:
报警网格中选定条目支持的 AlarmCondition 事件方法仅包括当前版本中的“确认”、“证实”和“AddComment”。当展开在将来的版本中受支持的“报警网格 > 选定条目 > AlarmCondition”时,动态链接浏览器会显示其他方法。
报警类型 | 报警事件 |
---|---|
数字量报警 | OffNormalAlarmType |
单一物位报警 | ExclusiveLevelAlarmType |
单一偏差报警 | ExclusiveDeviationAlarmType |
单一变化率报警 | ExclusiveRateOfChangeAlarmType |
复合物位报警 | NonExclusiveLevelAlarmType |
复合偏差报警 | NonExclusiveDeviationAlarmType |
复合变化率报警 | NonExclusiveRateOfChangeAlarmType |
提供反馈