搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
通信驱动程序概述
某些通信驱动程序可能具有特定的特征。
可用的通信驱动程序和支持的标签导入模式
通信驱动程序
联机导入标签
脱机导入标签
Modbus 驱动程序
MELSEC FX3U 驱动程序
S7TCP 驱动程序
*
OMRON EtherNet/IP 驱动程序
MELSEC Q 驱动程序
S7 TIA PROFINET 驱动程序
OMRON Fins 驱动程序
CODESYS 驱动程序
TwinCAT 驱动程序
串行端口
RA EtherNet/IP 驱动程序
Micro 控制器驱动程序
*
仅适用于选定的控制器系列。有关更多信息,请参见
S7TCP 驱动程序
。
通信驱动程序
Modbus 驱动程序
MELSEC FX3U 驱动程序
S7TCP 驱动程序
OMRON EtherNet/IP 驱动程序
S7 TIA PROFINET 驱动程序
OMRON Fins 驱动程序
TwinCAT 驱动程序
RA EtherNet/IP 驱动程序
Micro 控制器驱动程序
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。