数据库
数据库对象表示项目中嵌入的数据库或者外部数据库。
可以通过以下方式从数据库读取数据或向数据库写入数据:
- 标准 SQL 查询
- 由对象公开的 OPC UA 方法
可用的数据库类型
对象 | 说明 |
---|---|
嵌入式数据库 | 一个对象,表示在运行时位于项目内部的 SQLite 数据库。通常使用嵌入式数据库对象来管理为 FTOptixApplication 中的其他对象提供支持的数据。嵌入式数据库没有读/写限制。
小贴士:
表列的最大个数为 2000。
|
ODBC 数据库 | 一个对象,表示开放数据库互连 (Open Database Connectivity, ODBC) 协议支持的本地或远程数据库。可以使用 ODBC 查询或填充远程数据库,该远程数据库使用其他包含项目数据的系统进行维护。 根据外部数据库的访问管理策略,外部数据库可能具有读/写限制。 |
Influx 数据库 | 一个表示远程 Influx 数据库的对象,对时间系列数据特别有用。在有限的情况下,可以使用 SQL 来查询或填充远程数据库,该远程数据库使用其他包含项目数据的系统进行维护。
小贴士:
FactoryTalk Optix 解析器只能将部分 SQL 命令转换为 InfluxQL(Influx 查询语言)。请参见Influx 数据库限制。
根据外部数据库的访问管理策略,外部数据库可能具有读/写限制。 |
数据库的用法
对象 | 数据库交互 |
---|---|
数据网格 | 查询数据库以获取要在运行时显示的数据。例如,在“数据”网格中显示特定日期的数据库记录。 |
列表 | |
下拉选项 | |
趋势图表 | |
数据记录器 | 存储数据 |
事件记录器 | |
配方模式 | 存储和读取数据 |
提供反馈