将数据库表导出到 CSV 文件
可以使用通用表导出器脚本将表的内容导出到 CSV 文件。
先决条件
- 将数据库表导出到 CSV 文件
- 在工具栏中,选择,然后搜索模板库Generic Table Exporter。
- 从库中,将组件下的通用表导出器拖到项目视图中的NetLogic上。
- 在属性中,填写:
- CSVPath。要将报警历史记录导出到的 CSV 文件的路径。
- FieldDelimiter。用于分隔行值的字符。
- 表。数据库表。
- 查询。用于筛选数据的 SQL 查询。有关更多信息,请参见使用案例。
- WrapFields。
- 将GenericTableExporter的导出方法与事件相关联。例如,将导出方法与按钮的MouseClick 事件相关联。
提供反馈