创建图形对象类型

创建自定义图形对象类型。要创建由一致组件组成的用户界面,创建自定义图形对象类型非常有用。
  1. (可选)在
    项目视图
    中,右键单击
    UI
    并选择
    新建
    文件夹
    ,以创建包含自定义图形对象类型的文件夹。
  2. 右键单击
    UI
    文件夹或子文件夹,选择
    新建
    ,然后选择要创建的对象类型。
    例如,选择
    新建
    容器
    面板
  3. (可选)重命名对象类型。请参见重命名图形对象
  4. (可选)编辑对象类型属性。请参见编辑图形对象属性
  5. (可选)在对象类型下创建子图形对象实例。请参见从类型创建图形对象
    例如,在面板类型中创建带有样板文本的添加标签。
对象类型显示在
类型视图
项目视图
UI
文件夹中节点的上下文菜单中。
实例化对象类型。请参见从类型创建图形对象
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈