搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建本地库
配置用于存储对象和变量模板的自定义本地库。
小贴士:
要在其他计算机上使用自定义的本地库,请将与该库同名的文件夹从
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries
复制到另一台计算机上的相同位置。或者,也可以使用远程库。请参见
配置远程库
。
从主工具栏中,选择
模板库
。
在
模板库
中,选择
,然后选择
新建库
。
(可选)输入库的名称。
小贴士:
要使用版本控制,FactoryTalk Optix 库名称和存储库名称必须匹配。库和存储库名称只能包含字母数字字符、数字、句点、短划线和下划线。
新库将出现在
模板库
中。
向库中添加模板。请参见
创建模板
。
提交库
。
库
本地库
本地
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。