配置 OPC UA 服务器证书和密钥

编辑 OPC UA 服务器的属性,以配置公共证书和私钥。
先决条件
  1. 配置 OPC UA 服务器证书和密钥
  2. 项目视图
    中,选择
    OPCUA服务器
    对象。
  3. 属性
    中,选择
    服务器证书文件
    旁边的
    浏览
  4. 中:
    • 如果已列出证书,请选择证书并选择
      选择
    • 如果未列出证书:
      1. 选择
        导入文件
      2. 选择证书。有关更多信息,请参见证书和密钥位置
      3. 选择
        选择
  5. 选择
    服务器私钥
    旁边的
    浏览
  6. 中:
    • 如果已列出私钥,请选择私钥并选择
      选择
    • 如果未列出私钥:
      1. 选择
        导入文件
      2. 选择私钥。有关更多信息,请参见证书和密钥位置
      3. 选择
        选择
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈