搜索
FactoryTalk Optix 安装指南
访问 FactoryTalk Hub
FactoryTalk Hub 包括以磁贴形式显示的基于云的不同 SaaS 应用程序,例如 FactoryTalk Optix。
登录到 FactoryTalk Hub 后,创建一个组织,然后访问 FactoryTalk Optix。
登录到 FactoryTalk Hub
加入或创建 FactoryTalk Hub 组织
对 FactoryTalk Hub 帐户进行身份验证
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。