登录到 FactoryTalk Hub
访问 FactoryTalk Hub 之前,如果您没有 MyRockwell 帐户,则需要在 MyRockwellAutomation 网站上注册电子邮件来创建帐户。您将使用该帐户访问 FactoryTalk Hub。
提醒事项:
通过以下网站创建 MyRockwell 帐户:https://www.rockwellautomation.com/account/
提醒事项:
可以对 myRockwellAutomation 网站与知识库和 Commerce Portal 使用相同的凭据。
- 转至 FactorytalkHub.com 以启动 FactoryTalk Hub。
- 选择登录,以使用您的 MyRockwell 帐户登录。
- 如果没有 MyRockwell 帐户,请选择创建帐户,输入电子邮箱、姓名、位置和密码,然后选择提交。您将收到一封验证电子邮件。在用户验证电子邮件地址后,即可使用新的 MyRockwell 帐户登录。
- 首次登录 FactoryTalk Hub 时,请滚动阅读 Rockwell Automation EULA,然后选择接受。此时系统将提示您加入现有组织或创建一个新组织。
提供反馈