查看 FactoryTalk Optix 联机工具
在 FactoryTalk Optix 登录页面上,可以观看 FactoryTalk Optix Runtime 应用程序的交互式云托管演示。
可以从浏览器中打开这些演示,也可以将其下载到您的计算机。
- 访问 FactoryTalk Optix 登录页面。请参见FactoryTalk Optix 登录页面。
- 根据需要进行身份验证。
- 在 FactoryTalk Optix 登录页面的顶部,选择资源。
- 在每个演示旁边,选择:
- 在浏览器中打开:在打开 FactoryTalk Hub 的同一浏览器中播放演示。
- 下载:将演示下载到您的计算机。
提醒事项:选择下载时,将打开公共 FactoryTalk Optix GitHub 组织。通过选择来打开 FactoryTalk Optix,然后粘贴在 GitHub 页面的代码按钮下找到的 URL。或者,可以通过选择从 GitHub 下载项目。
提供反馈